请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24259 您好!
U49的输出为5.6V (移除 bq24259后的测量值)。 但是、插入 bq24259时、测量的电压为4V。
下面的电路中是否有任何错误点?
还有一个问题。
降压模式和升压模式之间有何区别?
我在您的数据表中找不到任何信息。
谢谢、
终端
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
U49的输出为5.6V (移除 bq24259后的测量值)。 但是、插入 bq24259时、测量的电压为4V。
下面的电路中是否有任何错误点?
还有一个问题。
降压模式和升压模式之间有何区别?
我在您的数据表中找不到任何信息。
谢谢、
终端
您好、Joel H、
我无法理解您的需求。
我提到在没有 BQ24259的情况下测量5.6V (预期值)。
请分享 BQ24259RGET 输入规格的信息。 (我无法从数据表中找到它)
充电器 IC 由于输入电源(DCDC IC)是1A 级、充电似乎有问题。
是否建议使用2A 来替代 LMR23610ADDA?
请检查2A 是否足以支持充电器 IC (BQ24259RGET)的输入。
2.充电 IC (BQ24259RGET)充电温度为0 ~ 45度。 温度范围是否不可更改?