This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:根据电压的有趣充电行为-另一个线程

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699128/bq25606-interesting-charging-behavior-depending-on-voltage---another-thread

器件型号:BQ25606

我们根据 BQ25606设计了我们的第一个电路、并提供了一些来自其他同事经验的手动指南。 我们在电池充电方面遇到了一些问题。

该电池为 Panasonic 公司的 NCR18650B (3350mAh)和 Boston Power Swing 5300 (5300 mAh)。

当用户正常使用陶瓷电容器时、电池未充电。 BSTAT LED 正在非正规闪烁。 当我们切换到 C2、C5、C15、C14中的钽电容器时、就会出现充电

这是第一个问题。 另一个是充电时的 VDD 电平。 我们观察到奇怪的电压跳转、导致受电系统不稳定。  

您能否验证我们的原理图。  

条件为:

-输入电压 VCC - 5VDC、能够提供高达6A 的电流

-输出电压 VDD -充满电时为4、2VDC

-预期充电电流- 3A (最大值)

-我们使用了线圈 SRP2510A-1R0M 和以下参数:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Maciej、

    您是否有显示此行为的波形? 如果没有、您能否查看以下几点:VDD、SW 引脚、IBAT (电池电流)和 VBUS?

    此外、您说、当您更改为钽电容器时、充电效果良好。 您的陶瓷电容器额定电压是多少?它们的封装尺寸是多少?

    最后、充电器的 TS 引脚上有一个10k 电阻器以及一个 BAT_TERM 信号传入。 是否有任何外部连接到 JP1的引脚3。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel、您好、我们做了一些测量。 示波器是复古机器,但工作正常。
    电容器当前采用陶瓷0805封装、6.3V 和10V

    根据 TS 引脚电阻器、这是一种临时解决方案。 将被移除并替换为 NTC。 PIN3之间没有任何连接-它是悬空的。

    时基:2ms/div
    输入范围:100mV/div
    Y 上的直流模式和直流耦合
    以下是一些视频:

    VBUS
    www.dropbox.com/.../bq25606-osciloscope - VBUS.m4v

    软件
    www.dropbox.com/.../bq25606-osciloscope - SW.m4v

    VDD
    www.dropbox.com/.../bq25606-osciloscope - VDD.m4v

    BAT_OUT
    www.dropbox.com/.../bq25606-osciloscope - BAT_OUT.m4v
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Maciej、

    您是否尝试增加这些电容器的电容值。 我建议将值增加2或3倍、看看它是否有所改进。

    此外、哪些电容器的额定电压为10V、哪些电容器的额定电压为6.3V?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎我们发现了一个问题。 在示波器上测量电压跳变后、我们将 SW 和 BTST 之间的电容器47nF 切换为50V (有6.3V 电压)、IC 开始为电池充电。  

    50V 可能比必需的要大得多,但我们现在只有这个电容超过6.3V 的电压;-)。

    我们还重新设计了 PCB、并注意文档中的所有布局指南。