This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655:电池学习问题

Guru**** 2613345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672260/bq20z655-issues-with-battery-learning

器件型号:BQ20Z655

团队、

我有一位客户在学习 BQ20Z655时遇到问题。 它们使用的是3S、1P 电池。 它们仅将其充电至12.3V 而不是12.6V。 在等待了5个多小时的充电后,他们会希望 Qmax 更新,因为数据表中规定,如果他们以前不符合 dV/dt,他们就看不到这一点。 据他们所知、所有要求都得到满足、以获得更新、但没有发生任何情况。  您能否在这里提供有关可能发生的情况的任何反馈?

我已附加 Dataflash 和 SBS 日志文件。  

e2e.ti.com/.../Dataflash.zip

e2e.ti.com/.../goldenfilletest3.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carolus、

    您需要使第一个 Qmax 的最小通过电荷高于91%。 我不确定、在12.3V 时、您会超过该阈值。 因此、您不会有 Qmax 更新。 请向其收取更高的费用。 进一步更新不需要此阈值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BATT、

    感谢您的回复。 不过、要说明的是、91%的容量是基于已编程设计容量吗? 如果是、则应该可以正常工作、因为他们将设计容量编程为2300 MAHR。 如果不是、您能否对如何在器件中配置91%进行更多注释?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus、

    不、虽然表面上看起来它是设计能力、但实际上它是 DoD 或放电深度。 更重要的是、这依赖于您正在使用的电池的化学 ID。 虽然您可以通过更改设计容量来修改 RSOC、但来自 chem ID 的 DoD 最终决定了实际的 RSOC。 我建议你至少第一次尝试收取全额费用。 这样、您就可以完全确定电池的实际 Qmax。 从那时起、如果您要重新刷新监测计并尝试在类似的电池组上执行类似的循环、则可以轻松地推导91%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BATT、

    即使是进入 Full DoD 并充电至12.6V、他们也无法获得更新。 进一步考虑到2300Ahr 大于2500Ahr 的91%、也应该起作用。 这里还有其他东西。

    您能否进一步解释一下:

    偏移误差-如果在从之前的 OCV 读数传递的时间内累积的偏移误差超过的1%

    设计容量、更新不符合要求。 偏移误差电流的计算方法为 CC 死区/感应

    电阻器值。

    可能 是他们遇到了一些我们看不到的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolus、

    请在此处上传日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还需要他们的 srec 或 senc 文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BATT、

    我在原始消息中上传了 DF 日志和黄金文件。 您能否更详细地介绍所需的其他文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carolus、

    我查看了您的日志。 您根本没有达到充电终止。 如果没有主充电终止功能、则通过的 CHG 将不会成为 Qmax 更新的质量、尤其是在您首次学习时。 此外、请给我发送 srec、我还需要检查一些与 chem ID 相关的信息。

    同时、我建议他们将其充电至12.6V、然后运行测试。 这样、您就一定有资格在 CHG 终止时进行 Qmax 更新。