This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5917:切换 OE 引脚是否会复位锁存的输出?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698660/tlc5917-does-toggeling-the-oe-pin-resets-the-latched-output

器件型号:TLC5917

您好!

我想使用 TLC5917LED 驱动 器以时分多路复用的方式控制6个 LED、我想知道是否可以写入输出 D1-D7一次、并通过 OE 引脚上的 PWM 将其调暗?

将 OE 引脚推低并恢复至高电平是否会清除锁存的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、希望能尽快得到答案。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    OE 引脚是使能引脚。 OE 设为低电平时、所有输出引脚均启用。 如果为高电平、则所有输出关闭。 但它不会影响锁存数据。
    谢谢、
    BRS、
    罗斯利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rosely、

    感谢您的回答、我尝试做的是、例如在其余输出关闭时启用输出1、然后仅通过切换 OE 引脚以4kHz 的速率切换此输出(输出1)。

    如果将 OE 引脚设置为包含所有输入、是否可以这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    进一步说明、我试图避免出于对单个 LED 进行调光而重新写入引脚中的数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahlet、

    如果只需一个通道即可切换、则此操作将起作用。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth