请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC5917 您好!
我想使用 TLC5917LED 驱动 器以时分多路复用的方式控制6个 LED、我想知道是否可以写入输出 D1-D7一次、并通过 OE 引脚上的 PWM 将其调暗?
将 OE 引脚推低并恢复至高电平是否会清除锁存的输出?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想使用 TLC5917LED 驱动 器以时分多路复用的方式控制6个 LED、我想知道是否可以写入输出 D1-D7一次、并通过 OE 引脚上的 PWM 将其调暗?
将 OE 引脚推低并恢复至高电平是否会清除锁存的输出?