This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82085:TPS82085输出电容器问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82085, TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683321/tps82085-tps82085-output-cap-issue

器件型号:TPS82085
主题中讨论的其他器件: TPS82130

大家好、

我的客户正在使用 TPS82085、但由于负载限制、他们必须使用高于150uF 的输出电容器。 但在我们的数据表中、我们建议输出电容为22uF 至150uF。 因此、客户的问题是:

由于他们在第一轮 pp 测试中已经使用了大于150uF 的电容器、那么当转到 MP 时、这些风险是否存在? 例如     、在   现场运行一段时间后、TPS82085在 MP 阶段是否会损坏;

2.在第二次接近 pp 测试(另一个插槽 TPS82085)时、他们发现 TPS8208使用此大电容器无法正常输出、这应该会在启动期间触发断续模式、如我们的数据表中所述。

如果客户必须使用更大的150uF、我们是否有解决方案来避免问题或潜在风险? 谢谢。

此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    此 E2E 主题还讨论了此主题、并指向回答第二个问题的应用手册: e2e.ti.com/.../547865

    一些大型输出电容器中可能存在一些 ESR。 这对稳定性非常有帮助。 此应用手册可帮助您测量稳定性: www.ti.com/.../slva381b.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    很抱歉、我在您推荐的应用手册中甚至知道这个问题、也有更多问题。 随着客户很快计划向 MP 提出建议、下面的重要问题也需要确认、提前感谢! 客户需要在其应用中驱动大约550uF 的输出电容器、这是无法更改的。

    关于 TPS82085,我们有以下说明:

    它提到"输出电容器 可能 大于150uF、但在启动期间负载降低"、那么如何理解这里的"负载降低"?

    这是否意味着应减少稳定后的正常 lIoad? 需要降低多少? 或者、这意味着需要减小启动期间的瞬态电流以避免触发断续(例如添加外部软启动功能或添加负载开关)、如我们的应用所示?

    2.为了获得更好的解决方案、我会选择 TPS82130、在我们的 TPS8245数据表中、我们提供了以下说明:

    TPS82130可支持高达400uF 的输出电容。 那么、这里  使用了什么 CSS 值来满足400uF 的输出电容?  或者、如果没有 CSS、TPS82130可以 驱动 高达400uF 的电容、而 CSS 更大、TPS82130可以驱动更高 的输出电容、因为软启动时间更长? 如何更好地理解这一点?

    3.对于客户的应用,5V 输入、3.3V 输出和550uF 输出电容。 如果他们使用 TPS82130、您能提供参考原理图、其中包含建议的外部参数(尤其是 CSS 值和 CFF 值)来满足此要求吗? 非常感谢!

    此致、

    Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    应用手册中对此进行了准确解释。 负载电流+为输出电容器充电所需的电流+ 1/2电感纹波电流必须保持在电流限制值以下。

    TPS82130有所不同、因为它没有断续电流限制。 但是、最好在启动期间保持超出电流限制。 同样、设置 CSS 以提供足够长的启动时间、从而不会达到上面#1中所述的电流限值。

    3.您不需要 CFF,但可以为其中一个添加封装。 使用10nF CFF 时、我的计算结果表明、为输出电容器充电所需的输出电流将小于0.5A。