This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:软启动的麻烦触发?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672924/tps2490-nuisance-trigging-of-soft-start

器件型号:TPS2490

您好!
我使用 TPS 2490作为大功率电机驱动器板上 dv/dt 模式下的软启动(浪涌限制器)。 负载侧的大容量电容为25000uF、工作电压为30V。 我想确定2490芯片的输入/输出是否存在任何(理论)条件、这将导致软启动在负载(电机)运行时重新激活、因为这将损坏 FET! 例如、如果在电机运行时 Vcc 或使能端出现毛刺脉冲、会发生什么情况? 在负载侧、除电机外、还有电机控制器和 MCU。 电机在初始上电几秒钟后启动、然后连续运行。 下游直流/直流不是由 PG 同步的。 使能引脚由初级侧供电的 MCU 控制。 请帮助我确定可能会重新激活将会烧坏 FET 的软启动的场景、以及避免这种情况发生的方法。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Axlsson、

    感谢您在 E2E 上与我们联系。
    我们将对此进行研究、并尽快返回给您。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Axlsson、

    毛刺脉冲(如线路干扰、低频率或高频率)会导致多种情况发生。 HF 噪声可能会使 VCC UVLO (标称值设置为8.3v)跳闸、即使由于 IC 内部的 HF 交流耦合影响、电压不会下降到8.3v 也是如此。 因此、Vcc 节点上需要0.1uF 的小电容。 将此电容器放置在 Rsns 上、而不是放置在 IC 引脚上。 这可防止电流感测线路出现 DM 噪声(请参阅布局第10.1节)、并在 CL 转换为 CM 噪声时错误跳闸、更容易被 IC 抑制。 它还会过滤 IC 上的 Vcc、只要您没有过长的时间即可。 将 TPS2490、FET、Rsns 保持在尽可能短的布线平面上。 建议您实现图18所示的分压电阻器、并在 R1上放置一个 nP 0.22uF 电容器。 将电阻器保持在10欧姆以下、您可以在知道需要时通过 NP R1来调整 CL。 可以保存重新布局。

    一旦恢复、LF 干扰将导致大量浪涌进入额外的高电平25000uF 电容器组。 这很容易导致电流限制条件、这可能会在运行后恢复并再次软启动、从而导致您注意到的问题(FET 上的额外应力)。 请记住、FET 在启动期间看到的能量= 1/2CV^2、与25000uF 电容器组中的能量相同。 使用 dv-dt 控制并随着时间的推移将该能量传播出去是明智之举。 如果可能、请选择具有更好 ESR 的较低电容值电容器、因为这将保持瞬变、从而更好地降低 FET 应力。

    您确实需要确保 PG 阻止任何下游负载激活、直到软启动完成。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我并不是很担心设计的高频性能、我已经详细遵循了设计指南。 我想在我的案件中补充一些可能对充分理解我的问题至关重要的信息; 初级侧由电池供电、不是100%可靠、这意味着电池电源可能会在短时间内暂时掉电、但持续时间未定义。 总之、Vcc 或 EN 更有可能在短时间内消失(Vcc 变为高阻态、EN 变为接地至100k)。 Vcc 和 EN 状态的组合是否会导致软启动在上电后重新激活? 然后、我将尝试在实验室中重现问题、并最终找到解决方法。 (请注意、该补救措施不涉及重新设计蓄电池连接)。

    此致/per
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Axlsson、

    根据 EC 表、VIN (VCC UVLO)跳变至8.3v 下降标称值。 如果您通过下降的 Vin 达到该点、IC 将关断栅极。 启用阈值设置也是如此。 即使您不这样做、如果 Vout 和 Vin 下降且 Vin 恢复、您也会看到电涌很大的电流流入非常大的电容器组、这可能会导致 Vout 调节且计时器处于活动状态时出现 CL 情况。

    Brian