Other Parts Discussed in Thread: TPS2490
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2490 您好!
我使用 TPS 2490作为大功率电机驱动器板上 dv/dt 模式下的软启动(浪涌限制器)。 负载侧的大容量电容为25000uF、工作电压为30V。 我想确定2490芯片的输入/输出是否存在任何(理论)条件、这将导致软启动在负载(电机)运行时重新激活、因为这将损坏 FET! 例如、如果在电机运行时 Vcc 或使能端出现毛刺脉冲、会发生什么情况? 在负载侧、除电机外、还有电机控制器和 MCU。 电机在初始上电几秒钟后启动、然后连续运行。 下游直流/直流不是由 PG 同步的。 使能引脚由初级侧供电的 MCU 控制。 请帮助我确定可能会重新激活将会烧坏 FET 的软启动的场景、以及避免这种情况发生的方法。
感谢你的帮助。