This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703AEVM-732:读回并停止充电

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672556/bq25703aevm-732-read-backs-and-stop-charging

器件型号:BQ25703AEVM-732
主题中讨论的其他器件:BQ25703ABQSTUDIO

您好!

我对 BQstudio 的 BQ25703A 有一些疑问。 一切看起来都很有魅力、但具有读回值的寄存器不能提供我认为正确的值。

充电和放电电流:0x28 = 0000、而我可以测量电池线路上的充电电流
输入电流0x2A (我认为这是来自适配器的输入电流?) = 0000还可以在此处测量差分值
系统和电池电压0x2C = 0000、情况相同

VBUS 电压0x26正确。

除了这些问题之外、我还想知道充电器何时停止充电。 我可以看到电流越来越低、但是... 还是因为没有回读、它永远不会停止。

再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    充电和放电电流寄存器是 ADC 功能的一部分。 请在 ADC 选项寄存器上启用这些通道。 然后、在单次触发模式下选择 ADC_START。

    bq25703A 是从充电器。 没有终端功能。 主机控制器需要发送命令以停止充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、很愚蠢、是的、我忽略了 ADC 选项。 谢谢你。
    我有一个电量监测计、可以在充电必须终止时设置一个标志。 我只是将充电电流置为零还是禁用某个功能? 此时我不知道什么是明智的。

    编辑:哦,我认为我必须将 CHRG_OK 拉至低电平:)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 将充电器电流寄存器置为零可以禁用充电。 这是一种禁用充电器的好方法。 您还可以使用禁止位来禁用充电。