主题中讨论的其他器件:BQ25703A、 BQSTUDIO
您好!
我对 BQstudio 的 BQ25703A 有一些疑问。 一切看起来都很有魅力、但具有读回值的寄存器不能提供我认为正确的值。
充电和放电电流:0x28 = 0000、而我可以测量电池线路上的充电电流
输入电流0x2A (我认为这是来自适配器的输入电流?) = 0000还可以在此处测量差分值
系统和电池电压0x2C = 0000、情况相同
VBUS 电压0x26正确。
除了这些问题之外、我还想知道充电器何时停止充电。 我可以看到电流越来越低、但是... 还是因为没有回读、它永远不会停止。
再次感谢。