This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:对从 http://www.ti.com/product/BQ78350-R1/toolssoftware 下载的.srec 文件进行编程后,无法检测到我的芯片 n#39;t。

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ78350, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683020/bq78350-r1-my-chip-cann-t-be-detected-after-i-programed-the-srec-file-which-i-downloaded-from-http-www-ti-com-product-bq78350-r1-toolssoftware

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQ78350BQSTUDIO

      对     从下载  的.srec 文件进行编程后,无法检测到我的芯片  。   www.ti.com/.../toolssoftware。  

 我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feiyue、
    您是否尝试了"Firmware"选项卡中的"Execute"按钮? 此外、您是否尝试对 IC 进行下电上电?
    您是否对 bq78350-R1或-R2进行了编程? 两者都应该正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      默认情况下、选择编程后执行功能。 我想我 没有 改变它。

          在对  IC 进行编程之前、我没有做任何事情 、只是  我对  芯片进行了解封。

    您 的意思是 、我应该  对  IC 进行下电上电或 执行  学习 周期、以便 使用      .srec 文件对芯片进行编程?

    我的芯片 是 bq78350-R1。

    如何 执行   bq78350的学习周期?    我的 bqStudio 接口没有"学习周期"标签?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于大规模生产,在对固件进行编程之前,是否应该为每个 bq78350执行学习周期?

    我没有配置 bq78350的数据闪存。 也许我没有选择"编程后执行"功能。

    是否可以再次检测芯片?我该怎么办? 或者我必须替换我的芯片?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feiyue、
    您是否断开电源并重新接通电源以查看通信是否恢复?
    在对 FW 进行编程之前不要执行学习周期。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已尝试断电并重新接通电源。 但没关系