请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5021 我正在设计基于 LM5021的交流/直流转换器、其输入电压(100-450) V、60Hz 和输出电压12VDC @ 0.8A。
开关频率为500kHz。
它正在工作、但在较低的输入电压下、它不 会在负载条件下加电、但在没有负载的情况下、它会加电。
请帮助我解决此问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.