This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:在较低输入电压条件下、电源在负载条件下未通电

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670647/lm5021-power-supply-is-not-powering-on-with-load-condition-at-lower-input-voltage

器件型号:LM5021

我正在设计基于 LM5021的交流/直流转换器、其输入电压(100-450) V、60Hz 和输出电压12VDC @ 0.8A。
开关频率为500kHz。
它正在工作、但在较低的输入电压下、它不 会在负载条件下加电、但在没有负载的情况下、它会加电。
请帮助我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Libin、

    感谢您关注 LM5021。 您是否能够为您的设计共享原理图? 启动进入负载时、Vin 是否大于其 UVLO 阈值? VCC 在开始加载时是否大于其 UVLO 阈值? 您是否看到任何切换? CS 在启动至满载时是否超出电流限制?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Libin、

    您是否能够在该问题上取得任何进展?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Libin、

    现在、我将继续并关闭此主题。 如果您的设计遇到任何其他问题、请随时在 E2E 上发布另一个主题。

    此致、
    本·洛夫