This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:CTL4产生的输出电压故障

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701491/tps650864-output-voltage-troubles-by-ctl4

器件型号:TPS650864

您好…

 

我们将 TPS65086401设计为 FPGA 的 PMIC。

我们已经按照 TPS65086401的加电顺序执行了、如数据表第25页。

但我们在 CTL4打开时遇到了降压、LDO 和开关的输出电压问题。

详情如下。 (寄存器=默认值、CTL2=CTL3 = 0)

Buck4:3.3V -> 2.59V

BUCK5:3.3V -> 2.33V

3. Buck6:1.1V -> 1.02V

4. VTT_LDO:0.55V -> 0.37V

5. LDOA1:1.8V -> 1.41V

6. LDOA2/LDOA3:1.2V --> 0.93V

7. SWB1/SWB2:1.8V -> 1.3V

您能解释一下这个问题吗?

是否有任何解决方案?

 

此致、

Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    您是否曾使用示波器查看过输出电压? 进行这些电压测量的一个潜在原因是如果存在电源故障、器件将关断并重新启动。 当由数字万用表取平均值时、它看起来比预期的电压低。

    TPS650864的 SHUTDNSRC 寄存器可用于弄清器件关断的确切原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我们使用示波器测量了所有这些输出电压。
    这意味着此问题的一个潜在原因似乎是电源故障。
    为什么在 CTL4打开时发生电源故障?
    您能在其中解释一下吗?

    此致、
    Jeffrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    如果任一被启用的输出上存在欠压或过压、则会触发电源故障。 如果您在示波器中看到类似的波形、则可能是电源故障:

    在本示例中、当红圈出现时、该器件会感应到其输出之一已被拉高或短接至 GND、并开始紧急关断。 在紧急关闭完成后、它会看到系统已将 CTL1设置为高电平、并再次开始上电过程。

    要确定发生电源故障的位置、可以读取 PWR_FAULT_STATUS1和 PWR_FAULT_STATUS2寄存器。 如果 发生电源故障以外的其他情况、您可能还需要检查 SHUTDNSRC 寄存器。  

    如果不想读取寄存器、可以手动检查每个输出。

    您没有注意到 BUCK1、BUCK2和 BUCK3上的电压。 他们是否按预期工作?