This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:常见问题解答

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683519/tps51200-frequently-asked-questions-and-answers

器件型号:TPS51200

大家好、  

我在常见问题解答中看到了以下内容:"至少需要在 TPS51200 VO 引脚附近放置一个10uF 电容器。 其他 VTT 电容器可放置在 TPS51200 侧或 DIMM 侧。"

那么、是否有人可以检查我的布局以确保我已经正确完成了?

原理图:

和布局:

如原理图所示、我的 VO 电容器是 C80、C81和 C82。 在布局上、C82紧邻 TPS51200引脚3、C80和 C81靠近负载。 这是可以的吗?

提前感谢您!

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    VO 电容器的位置看起来很好。 以下是我的其他评论。
    建议为 VLDOIN 引脚再添加一个10uF 电容。
    2.为了在负载侧实现更好的 VO 调节、建议将 VOSNS 引脚连接到负载侧。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    感谢您的快速回复。

    关于您的意见:

    1) 1)谢谢。 我将再添加一个10uF。

    2) 2)如何连接它? 例如、C80的长迹线? (请参见下图)。 如果我将其保留为原始帖子中的内容、会发生什么情况? 此外、使用这条长迹线会产生什么影响?

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    如果 VOSNS 连接到负载侧、长迹线应远离噪声源。 如果是多层电路板、请将迹线放置在具有低噪声信号的内层。 您还可以在 VOSNS 和接地端之间添加一个100pF 旁路电容器以滤除潜在噪声、将该电容器靠近 VOSNS 引脚放置。

    当电流较小且稳压器和负载之间的 PCB 阻抗较低时、将 VOSNS 连接到本地电容器(C82)即可正常工作。 但是、负载侧的电压调节仍不如将 VOSNS 连接到负载侧的稳压器好。


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢钱!