Other Parts Discussed in Thread: TPS51200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51200 大家好、
我在常见问题解答中看到了以下内容:"至少需要在 TPS51200 VO 引脚附近放置一个10uF 电容器。 其他 VTT 电容器可放置在 TPS51200 侧或 DIMM 侧。"
那么、是否有人可以检查我的布局以确保我已经正确完成了?
原理图:
和布局:
如原理图所示、我的 VO 电容器是 C80、C81和 C82。 在布局上、C82紧邻 TPS51200引脚3、C80和 C81靠近负载。 这是可以的吗?
提前感谢您!
Alex