主题中讨论的其他器件: TPS720
您好!
我看到了数据表中有关压降模式条件下工作的表1。 我对 Vin、Ven 和 Bias 的描述感到困惑。 我只想知道:
1.是否满足上述条件之一,IC 将在正常模式下工作? 或进入需要满足所有条件的模式之一?
由于我的客户设置了 Vin=3.3V、Vout =1.8V、VBias=3.3V、 将进入哪种模式?
对于此设置:
符合 VIN>VOUT+VDO (VIN)、VEN>VEN (HIGH),但 Vbias 不符合,Vbias 小于 Vout + 1.6V。 您能否帮助了解将进入哪种模式?