This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74801:如何知道在压降模式下运行?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74801, TPS720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682149/tps74801-how-to-know-operate-in-dropout-mode

器件型号:TPS74801
主题中讨论的其他器件: TPS720

您好!

我看到了数据表中有关压降模式条件下工作的表1。 我对 Vin、Ven 和 Bias 的描述感到困惑。 我只想知道:

1.是否满足上述条件之一,IC 将在正常模式下工作? 或进入需要满足所有条件的模式之一?

由于我的客户设置了 Vin=3.3V、Vout =1.8V、VBias=3.3V、 将进入哪种模式?

对于此设置:

符合 VIN>VOUT+VDO (VIN)、VEN>VEN (HIGH),但 Vbias 不符合,Vbias 小于 Vout + 1.6V。 您能否帮助了解将进入哪种模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    TPS74801具有一个没有内部电荷泵的 NMOS 导通晶体管。 该 LDO 使用外部偏置引脚来驱动 NMOS 导通晶体管、并提供从输入电压到输出电压的极小压降。 当 Vin = Vbias 时、该 LDO 不具有低压降性能、从 Vin 到 Vout 的压降要大得多。

    建议运行条件和电气特性表解释了 Vin、Ven、Vbias 的用法:
    当 Vin = Vbias 时、压降典型值为1.31V、最大值为1.6V

    在您的设计中、Vbias - Vout = 1.5V。TPS74801在典型条件下以正常模式运行、并且可能处于压降模式、因为最大压降为1.6V

    为了使用 TPS74801实现低压降性能、Vbias≥Vout + 1.6V。然后最大输入电压至 Vout 压降规格为165mV。 避免压降也可改善 PSRR、输出瞬态响应和静态电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric、

    因此、当 Vout=1.8V 时、不建议在 Vin=Vbias =3.3V 上使用、对吧? 在压降模式下、当最大压降电压为1.6V 时、输出电压为1.7V、对吧? 进入压降模式时的额定电流是多少?
    如果设置条件不能更改,是否有其他解决方案建议使用此设置?

    此致

    Mark Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    通常不建议在压降下运行、因为稳压器的动态性能会下降。 是的、如果 TPS74801在最大压降为1.6V 的情况下运行、则输出电压可能会降至1.7V

    电流限制不应在压降中发生变化、因此您应该能够在高达1.5A 的输出电流下运行。

    关于您的最后一个问题、您是否要求提供其他器件型号建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    是的、您对我有其他器件型号建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您能否告诉我们电流输出要求是什么? 在不知道该值的情况下、我可以认为 TPS720的偏置压降电压额定值为1.09V (典型值)至1.40V (最大值)。 该器件应该更适合您的应用。 如果这是足够的电流、请告知我们、否则我们可以研究其他产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、

    输出电压为1.8V、我们是否有 TPS74801的 P2P 解决方案?

    此致、
    Mark Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我在 这里尝试为您找到解决方案、但我需要知道需要什么电流输出。 此外、我们还提供采用 VSON 和 VQFN 封装的 TPS74801、您使用的是哪种封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、

    与 TPS74801相同的电流输出应该可以正常工作。 我目前使用的是 VQFN。