This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:电压校准问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672531/bq34z100evm-voltage-calibration-problems

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ34Z100-G1

您好!

我一直遵循数据表中的分步设计流程第8.2.2.1章、并且总是(但一次)停止校准。 这是我第一次工作、但我不知道我做了什么不同。
我尝试了一些不同的选项并更改了顺序、甚至更改了我在论坛上找到的 BQstudio 配置文件。 在数据变化期间、测得的电压已经从大约240mV 变为4000+ MV。 但它仍然大约为1000mV。

我已经多次默认、有时会遇到不同的问题。 但大多数情况下、数据超出范围。
有时 BQstudio 在顶部看起来完全不同、并且有很多选项、我得到的校准故障是器件的确认问题、侧面的图像显示"zzz"处于睡眠状态。 将在再次发生时进行屏幕截图。

随附的文档是我的最后一次尝试。 我从默认开始、并逐步浏览数据表。 当我启动时、EVM 上的所有外部灯都打开、在路线上的某个位置、它们都关闭了、电压为4312mV、但实际上是5220mV。

提前感谢、

Karolijn

寄存器

校准

*德州仪器数据闪存文件
*文件创建时间:2018年3月16日星期五13:55:36
*
*器件型号100
*固件版本0.16
*内部版本号不可用
*订单号不可用
*
* bqz 器件编号100
* bqz 固件版本0.16
* bqz 内部版本号17
*
*字段顺序:类名、子类名、参数名、参数值、显示单位
"配置"、"安全"、"OT Chg"、"55.0"、"1degC"
"配置"、"安全"、" OT 充电时间"、"2"、"秒"
"配置"、"安全"、" OT Chg 恢复"、"50.0"、"1degC"
"配置"、"安全"、"OT DSG"、"60.0"、"1degC"
"配置"、"安全"、"OT DSG 时间"、"2"、"秒"
"配置"、"安全"、"OT DSG 恢复"、"55.0"、"1degC"
"配置"、"禁止充电 Cfg"、"禁止充电温度低"、"0"、"1degC"
"配置"、"禁止充电 Cfg"、"禁止充电温度高"、"45.0"、"1degC"
"配置"、"禁止充电 Cfg"、"温度液压系统"、"5.0"、"1degC"
"配置"、"充电"、"暂停低温"、"-5.0"、"1degC"
"配置"、"充电"、"暂停高温"、"55.0"、"1degC"
"配置"、"充电"、" Pb EFF 效率"、"100"、"%"
"配置"、"充电"、" Pb 温度补偿"、"24.960"、"%"
"配置"、"充电"、" Pb 下降百分比"、"96"、"%"
"配置"、"充电"、" Pb 降低率"、"10.000"、"%"
"配置"、"充电终止"、"锥形电流"、"100"、"放大器"
"配置"、"充电终止"、"最小锥形容量"、"25"、"mAmpHr"
"配置"、"充电终止"、"电池截止电压"、"100"、"mVol"
"配置"、"充电终止"、"当前锥形窗口"、"40"、"秒"
"配置"、"充电终止"、"TCA 设置%"、"99"、"Per%"
"配置"、"充电终止"、"TCA 清除%"、"95"、"Per%"
"配置"、"充电终止"、"FC 设置%"、"100"、"Per%"
"配置"、"充电终止"、"FC 清除%"、"98"、"Per%"
"配置"、"充电终止"、"DODatEOC Delta T"、"10.0"、"1degC"
"配置"、"充电终止"、"镍氢 Delta 温度"、"3.0"、"1degC"
"配置"、"充电终止"、"镍氢 Delta 温度时间"、"180"、"秒"
"配置"、"充电终止"、"镍氢电池保持 时间"、"100"、"秒"
"配置"、"充电终止"、"镍氢保持电流"、"240"、"MP"
"配置"、"充电终止"、"镍氢电池保持 温度"、"25.0"、"1degC"
"配置"、"充电终止"、"镍氢电池负压差"、"17"、"mVol"
"配置"、"充电终止"、"镍氢电池负增量时间"、"16"、"秒"
"配置"、"充电终止"、"镍氢电池负压差定电压"、"4200"、"mVol"
"配置"、"数据"、"制造日期"、"1980-1-1"、"日期+ MO*32+(-1980年)*256"
"配置"、"数据"、"序列号"、"0001"、"十六进制"
"配置"、"数据"、"周期计数"、"0"、"计数"
"配置"、"数据"、" CC 阈值"、"900"、"mAmpHr"
"配置"、"数据"、"最大误差限制"、"100"、"%"
"配置"、"数据"、"设计容量"、"2500"、"MilliAmpHour"
"配置"、"数据"、"设计能耗"、"12000"、"MilliWattHour"
"配置"、"数据"、"SOH 负载 I"、"-400"、"毫安"
"配置"、"数据"、"电池充电电压 T1-T2"、"4200"、"mV"
"配置"、"数据"、"电池充电电压 T2-T3"、"4200"、"mV"
"配置"、"数据"、"电池充电电压 T3-T4"、"4100"、"mV"
"配置"、"数据"、"充电电流 T1-T2"、"10"、"Per%"
"配置"、"数据"、"充电电流 T2-T3"、"50"、"百分比"
"配置"、"数据"、"充电电流 T3-T4"、"30"、"Per%"
"配置"、"数据"、"JEITA T1"、"0"、"摄氏度"
"配置"、"数据"、"JEITA T2"、"10"、"摄氏度"
"配置"、"数据"、"JEITA T3"、"45"、"摄氏度"
"配置"、"数据"、"JEITA T4"、"55"、"摄氏度"
"配置"、"数据"、"设计能源比例"、"1"、"数字"
"配置"、"数据"、"器件名称"、"bq34z100-G1"、"-"
"配置"、"数据"、"制造商名称"、"德州仪器"、""
"配置"、"数据"、"器件化学特性"、"锂离子"、"-"
"配置"、"放电"、"SOC1设置阈值"、"150"、"mAh"
"配置"、"放电"、"SOC1清除阈值"、"175"、"mAh"
"配置"、"放电"、"SOCF 设置阈值"、"75"、"mAh"
"配置"、"放电"、"SOCF 清除阈值"、"100"、"mAh"
"配置"、"放电"、"电池 BL 设置电压阈值"、"2800"、"mVol"
"配置"、"放电"、"电池 BL 设置电压时间"、"2"、"秒"
"配置"、"放电"、"电池 BL 清零电压阈值"、"2900、"mVol"
"配置"、"放电"、"电池 BH 设置电压阈值"、"4300"、"mVol"
"配置"、"放电"、"电池 BH 电压时间"、"2"、"秒"
"配置"、"放电"、"电池 BH 清零电压阈值"、"4200"、"mVol"
"配置"、"放电"、"循环增量"、"0.05"、"%"
"配置"、"制造商数据"、"包装批次代码"、"0000"、"十六进制"
"配置"、"制造商数据"、"PCB 批次代码"、"0000"、"十六进制"
"配置"、"制造商数据"、"固件版本"、"0000"、"十六进制"
"配置"、"制造商数据"、"硬件版本"、"0000"、"十六进制"
"配置"、"制造商数据"、"电池版本"、"0000"、"十六进制"
"配置"、"制造商数据"、"DF 配置版本"、"0000"、"十六进制"
"配置"、"寿命数据"、"寿命最大温度"、"30.0"、"1degC"
"配置"、"寿命数据"、"寿命最小温度"、"20.0"、"1degC"
"配置"、"寿命数据"、"寿命最大 Chg 电流"、"0"、"MP"
"配置"、"寿命数据"、"寿命最大 DSG 电流"、"0"、"mA"
"配置"、"寿命数据"、"寿命最大电池组电压"、"160"、"20mV"
"配置"、"寿命数据"、"寿命最小电池组电压"、"175"、"20mV"
"配置"、"寿命温度样本"、"LT 闪存 cnt"、"0"、"计数"
"配置"、"寄存器"、"包配置"、"49d9"、"标志"
"配置"、"寄存器"、"包配置 B"、"af"、"标志"
"配置"、"寄存器"、"包配置 C"、"37"、"标志"
"配置"、"寄存器"、"LED_Comm 配置"、"A3"、"标志"
"配置"、"寄存器"、"警报配置"、"0000"、"标志"
"配置"、"寄存器"、"串联电池的数量"、"4"、"num"
"配置"、"寿命分辨率"、"LT 温度分辨率"、"1.0"、"1degC"
"配置"、"寿命分辨率"、"LT Cur 分辨率"、"100"、"mA"
"配置"、"寿命分辨率"、"LT V RES"、"1"、"20mV"
"配置"、"寿命分辨率"、"LT 更新时间"、"60"、"秒"
"配置"、"LED 显示屏"、"LED 保持时间"、"4"、"Num"
"配置"、"电源"、"闪存更新正常电池电压"、"3500"、"mVol"
"配置"、"电源"、"睡眠电流"、"10"、"MP"
"配置"、"电源"、"FS 等待"、"0"、"秒"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 0"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 1"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 2"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 3"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 4"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 5"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 6"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 7"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 8"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 9"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 10"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 11"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 12"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 13"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 14"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 15"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 16"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 17"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 18"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 19"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 20"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 21"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 22"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 23"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 24"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 25"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 26"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 27"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 28"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 29"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 30"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块 A 31"、"00"、"十六进制"
"电量监测"、"IT 配置"、"负载选择"、"1"、"数字"
"电量监测"、"IT 配置"、"负载模式"、"0"、"数字"
"电量监测"、"IT 配置"、"电阻电流"、"10"、"MP"
"电量监测"、"IT 配置"、"最大电阻系数"、"15"、"num"
"电量监测"、"IT 配置"、"最小电阻因子"、"3"、"num"
"电量监测"、"IT 配置"、"Ra 滤波器"、"500"、"num"
"电量监测"、"IT 配置"、"最小流耗 Chg NiMH - LA 第1 Qmax"、"50"、"%"
"电量监测"、"IT 配置"、"最大 Qmax 变化"、"100"、"%"
"电量监测"、"IT 配置"、"电池端接电压"、"3000"、"mV"
"电量监测"、"IT 配置"、"电池术语 V Delta"、"200"、"mV"
"电量监测"、"IT 配置"、"重校准时间"、"500"、"秒"
"电量监测"、"IT 配置"、"用户速率-mA"、"0"、"毫安"
"电量监测"、"IT 配置"、"用户速率-供电"、"0"、"mW/CW"
"电量监测"、"IT 配置"、"储备电容 mAh "、"0"、"MilliAmpHour"
"电量监测"、"IT 配置"、"储能"、"0"、"MWh/CWH"
"电量监测"、"IT 配置"、"最大比例反向电网"、"4"、"num"
"电量监测"、"IT 配置"、"电池最小 DeltaV"、"0"、"mV"
"电量监测"、"IT 配置"、"最大 Ra 增量"、"15"、"%"
"电量监测"、"IT 配置"、"设计电阻"、"42"、"欧姆"
"电量监测"、"IT 配置"、"参考电网"、"4"、"-"
"电量监测"、"IT 配置"、"Qmax Max Delta %"、"10"、"mAmpHour"
"电量监测"、"IT 配置"、"最大分辨率刻度"、"5000"、"数字"
"电量监测"、"IT 配置"、"最小电阻标度"、"200"、"数字"
"电量监测"、"IT 配置"、"快速刻度启动 SOC"、"10"、"%"
"电量监测"、"IT 配置"、"充电 HYS V Shift "、"40"、"mV"
"电量监测"、"IT 配置"、"平稳放松时间"、"1000"、"s"
"电量监测"、"电流阈值"、"DSG 电流阈值"、"60"、"MP"
"电量监测"、"电流阈值"、"充电电流阈值"、"75"、"AMP"
"电量监测"、"电流阈值"、"退出电流"、"10"、"MP"
"电量监测"、"电流阈值"、"DSG 放松时间"、"60"、"秒"
"电量监测"、"电流阈值"、" Chg Relax Time "、"60"、"秒"
"电量监测"、"电流阈值"、"电池最大红外校正"、"400"、"mV"
"电量监测"、"状态"、"Qmax Cell 0"、"2500"、"mAmpHr"
"电量监测"、"状态"、"周期计数"、"0"、"num"
"电量监测"、"状态"、"更新状态"、"00"、"num"
"电量监测"、"状态"、"电池 V 在 Chg Term 中"、"4200"、"mVol"
"电量监测"、"状态"、"平均 I 上次运行"、"-299"、"MP"
"电量监测"、"状态"、"平均 P 上次运行"、-1131"、"MilliWattHour"
"电量监测"、"状态"、"电池增量电压"、"2"、"mV"
"电量监测"、"状态"、"T RISE "、"20"、"Num"
"电量监测"、"状态"、"T 时间常数"、"1000"、"Num"
"RA 表"、"Ra0表"、"RaA 标志"、"ff55"、"十六进制"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 0"、"105"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 1"、"100"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 2"、"113"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 3"、"143"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 4"、"98"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 5"、"97"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 6"、"108"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 7"、"89"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 8"、"86"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 9"、"85"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 10"、"87"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 11"、"90"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 12"、"110"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 13"、"647"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 14"、"1500"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0x Table"、"Ra Flag"、"FFFFF"、"Hex (十六进制)"
"RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 0"、"105"、"Num"
"RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 1"、"100"、"Num"
"RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 2"、"113"、"Num"
"RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 3"、"143"、"Num"
"RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 4"、"98"、"Num"
"RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 5"、"97"、"Num"
"RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 6"、"108"、"Num"
"RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 7"、"89"、"Num"
"RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 8"、"86"、"Num"
"RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 9"、"85"、"Num"
"RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 10"、"87"、"Num"
"RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 11"、"90"、"Num"
"RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 12"、"110"、"Num"
"RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 13"、"647"、"Num"
"RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 14"、"1500"、"Num"
"校准"、"数据"、" CC 增益"、"10.123"、"兆欧姆"
"校准"、"数据"、" CC 增量"、"10.147"、"兆欧姆"
"校准"、"数据"、"CC 偏移"、"-1296"、"num"
"校准"、"数据"、"板偏移"、"0"、"num"
"校准"、"数据"、"内部温度偏移"、"0"、"摄氏度"
"校准"、"数据"、"外部温度偏移"、"0"、"摄氏度"
"校准"、"数据"、"分压器"、"16000 "、"mVol"
"校准"、"电流"、"死区"、" 5 "、"放大器"
"安全"、"代码"、"密封至非密封"、"36720414"、"十六进制"
"安全"、"代码"、"未密封到满"、" FFFFF"、"十六进制"
"安全"、"代码"、"自动密钥3"、"01234567"、"十六进制"
"安全性"、"代码"、"自动密钥2"、"89abcdef"、"十六进制"
"安全性"、"代码"、"自动密钥1"、"fedcba98"、"十六进制"
"安全性"、"代码"、"自动密钥0"、"76543210"、"十六进制"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Karolijn

    它看起来监测计处于睡眠模式。 您是否会禁用 Pack 配置寄存器中的 SLEEP 位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、很抱歉您的回答较晚。

    我禁用了睡眠、但仍显示"Calibration cell voltage entered is out of range.(输入的校准电池电压超出范围。)" 该值以毫伏为单位。 请检查值并重试。'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ka:

    您输入的电压很高、因此它无法校准。 施加的最大电压为4900mV。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但在数据表中、它说它适用于高达65V 的电池组。 如果使用正确的分压器、它应该能够具有正确的电压、对吧? 此外、我在这个论坛上看到了很多具有更高电压的人。

    我从这里的其他谈话中了解到、如果您有正确的分压器、您应该能够填充正确的电压。

    除了无法填充正确的电压之外、我只是尝试填充另一个较低的电压、这将提供错误"读取写入的数据比较失败"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../636626

    该曲目、尤其是该消息解决了该问题。 我重新安装了 BQstudio 1.3.54.1 (直到现在只在1.3.80内部版本1中工作)并替换了该文件。

    您好、Gorka、

    当您从版本1.3.54.1升级到1.3.76时,是否在以前的安装中安装了?

    请确保您使用的是器件的最新 bqz 文件、因为随1.3.54.1版本分发的 bqz 文件存在问题、该版本已在1.3.76构建3版本中修复。

    请尝试以下任一项/两项:
    a)重新安装
    1.全新安装 bqStudio 1.3.76内部版本3

    b)修复 bqStudio 1.3.54.1的文件
    1.下载 bqz 文件的这个特定16版本(我知道您之前已经从网站下载过、但让我们尝试一个新版本)、该文件位于:e2e.ti.com/.../2577.0100_5F00_0_5F00_16_2D00_bq34z100G1.bqz
    2.重命名/删除 C:\ti\BatteryManagementStudio\config 中的预加载 bqz 文件
    3.将新下载的 bqz 文件放在 C:\ti\BatteryManagementStudio\config 中

    请告诉我这是否能解决您的问题。

    如果问题仍然存在、通常是由于软件中未正确设置分压器。

    此致、
    Bryan Kahler