This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63030:转换器对使能信号无响应

Guru**** 2468490 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680856/tps63030-converter-is-not-responding-to-enable-signal

器件型号:TPS63030

尊敬的 TI:

问题是、如果我们要关闭器件、TPS63030转换器无法响应 ENABLE 信号。 一些器件在几个开关周期后会得到这种情况、但通常器件可以在数周内正常工作。 在此期间、转换器在几十到几百之间启用和禁用、有时是数千次。 有一次、它只会在一周内进入导通状态并消耗电池电量。 大约10%的器件受此问题的影响。

卡在后、对使能引脚上的状态变化没有反应。 将其关闭的唯一方法是完全切断器件电源并重新应用。 通常、在首次卡住后、每次启用器件时都会出现器件残桩。 一些器件会进入完全未稳压状态、在通电后立即提供6.4V 输出(无论输入如何)。 首次卡滞和断电/通电恢复后、只有少数器件进入正常运行状态。

设计详细信息

原理图和布局都非常接近参考。 唯一的差异是 VIN 和 VINA 之间的额外100R 电阻器、以及与反馈分压器中的上电阻器并联的2P2电容器。 负载是具有并联0.14F 超级电容器的 GSM 模块。

输入电压:3、3 - 3、6V
输出电压:3、8V
IIN:平均80mA、700mA 峰值(峰值持续577us、GSM 传输突发期间的周期为4.615ms)。

我们使用 IC 唯一不常见的事情是超级电容器充电过程。 如果电池电量为空、我们将使用使能引脚打开/关闭稳压器、以使电池电流达到约0.5A。 最快阶段的器件为1ms 接通/8ms 关断。

以下是输入电流曲线(200mA/div):

提前感谢您的帮助。

此致、

Marcin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcin、

    我在原理图和布局上找不到有关这种行为的解释、对我来说他们看起来很好。

    1.可否澄清这项陈述:
    "我们使用 IC 唯一不常见的事情是超级电容器充电过程。 如果电池电量为空、我们将使用使能引脚打开/关闭稳压器、以使电池电流达到约0.5A。 最快阶段的器件为1ms 打开/8ms 关闭。"

    2.超级电容器充电8毫秒,放电1毫秒吗? 由于连接到 VIN、我对转换器的 Vin 范围有点困惑

    3.关于"输入电流测量"、这是在哪里精确测量的(在原理图上)? 什么是负载分布? 您能否在同一幅图中使用 VIN、Vout 和 Iout 重新进行此操作?

    4.您可以在此处排除任何焊接问题吗? 我提出这一问题是因为10%非常高、因为该设计何时投入生产?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcin、
    您是否能够找到根本原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina、

    不、我没有找到更多。  

    关于您的问题:

    广告1。 我们不希望电池电流超过0、5A、因此每次输入电流达到该值时、我们都会关闭转换器。 因此、有一段时间、转换器导通时间仅为~1ms、然后关断时间为~8ms。 我知道它不是太优雅、但它会导致损坏吗?

    广告2。 超级电容器连接到 Vout。

    广告3. 在原理图上的输入连接器 J5上进行了电流测量。 我将尝试获取动态图。

    广告4. 我们已检查这不是焊接问题。

    很抱歉、我的回答很晚、上周我不在办公室。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcin、

    感谢您的回答、我认为这不会导致损坏。

    我会提供更多详细信息:
    “Not Responding to enable”,它对 VOUT 意味着什么?
    一旦器件卡在这种情况下、空载时的电流消耗是多少?

    我正在等待使用 VIN、VOUT 和 IOUT 进行额外的电流测量、以进一步了解可能是什么根本原因。
    这将有助于获得一个"良好单元"和一个"不响应使能"单元的图、以便将这两个行为与相同的运行条件进行比较。