尊敬的 TI:
问题是、如果我们要关闭器件、TPS63030转换器无法响应 ENABLE 信号。 一些器件在几个开关周期后会得到这种情况、但通常器件可以在数周内正常工作。 在此期间、转换器在几十到几百之间启用和禁用、有时是数千次。 有一次、它只会在一周内进入导通状态并消耗电池电量。 大约10%的器件受此问题的影响。
卡在后、对使能引脚上的状态变化没有反应。 将其关闭的唯一方法是完全切断器件电源并重新应用。 通常、在首次卡住后、每次启用器件时都会出现器件残桩。 一些器件会进入完全未稳压状态、在通电后立即提供6.4V 输出(无论输入如何)。 首次卡滞和断电/通电恢复后、只有少数器件进入正常运行状态。
设计详细信息
原理图和布局都非常接近参考。 唯一的差异是 VIN 和 VINA 之间的额外100R 电阻器、以及与反馈分压器中的上电阻器并联的2P2电容器。 负载是具有并联0.14F 超级电容器的 GSM 模块。
输入电压:3、3 - 3、6V
输出电压:3、8V
IIN:平均80mA、700mA 峰值(峰值持续577us、GSM 传输突发期间的周期为4.615ms)。
我们使用 IC 唯一不常见的事情是超级电容器充电过程。 如果电池电量为空、我们将使用使能引脚打开/关闭稳压器、以使电池电流达到约0.5A。 最快阶段的器件为1ms 接通/8ms 关断。
以下是输入电流曲线(200mA/div):
提前感谢您的帮助。
此致、
Marcin