This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:TPS543C20能否与 TPS543B20堆叠?

Guru**** 2579945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20, TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682545/tps543c20-could-tps543c20-stackable-with-tps543b20

器件型号:TPS543C20
主题中讨论的其他器件:TPS543B20

尊敬的 E2E:

由于 总输出电流低于65A、TPS543C20是否可以与 TPS543B20堆叠?

如果是、在总负载电流高于50A 的情况下如何处理电流共享?

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    不建议这样做。  您应该为此应用使用两个 TPS543C20。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、
    电流共享是主要问题吗?

    BR、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它将不会得到平衡