This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:LM5170升压转换器在未加载时不具有稳定的输出电压

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682903/lm5170-q1-lm5170-boost-converter-has-not-stable-output-voltage-when-not-loaded

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170

大家好、

我的直流/直流升压转换器有问题、它将输出端的输入电压24V 升压到28V。 直流/直流转换器包含3个 LM5170。 问题是电压持续上升至31V、达到此电压后、电压下降至27V、并在未连接负载的情况下再次持续上升至31V。 我认为、当电压降至31V 时、是由 HV 端口过压保护引起的、因为该保护设置为31V、但我不知道电压为什么不稳定。 您能告诉我、我应该查看哪一部分原理图? 我认为这可能是由电压补偿环路引起的、但我已经多次重新计算了放大器附近的电阻器和电容器的值、我认为我没有任何故障。 如果你能告诉我,还有什么原因会导致这个问题,我将感谢你提出的任何建议。

提前感谢您、

Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    支持此 IC 的专家将在周末后回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Erik、

    听起来像是电路命中了 OVP。 一旦 OVP 跳闸、它将停止开关、直到电压降至 OV 阈值以下、电路将在软启动时重新启动以重试。 该模式将继续、直到 OV 条件消失。 有助于解决该问题的两个方面。 第一个是添加足够的软启动。 请参阅 EVM 原理图、C92控制升压模式软启动。 第二个是通过减小 OVPA 引脚上的电阻器值来提升 OVPA 阈值、以避免在无负载启动期间撞到 OVP。

    希望这对您有所帮助。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的建议。 我尝试了所有东西,但它没有帮助。 或者它帮助了一会儿、但我再次感到绝望。 在某个时候、电压已经稳定(C92为100nF)、但在所需的28V 电压下为1.5V。 因此、我在升压电压环路中进行了一些更改。 请参阅 EVM 原理图、我的值为:R75 = 62k、R77 = 4k7、R79 = 62k、C92 = 10nF、R83=2k5、 C88=4n7、输出电容 Cout=650uF。 根据这些值、我的 EVM 工作正常。 正如您所说的、第二种变体我尝试更改 OVP 电阻器...在我具有120k (30、8V 保护)之前、当我将其更改为110k 时、电压升至35V、并执行了与之前所述相同的操作 (从32V 更改为35V、然后再次下降为32V)。 您能告诉我我应该选择 C92的值、还是我有任何错误、我看不到。 我尝试将 C92更改为470nF。

    提前感谢您。  

    Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    引用"借助这些值、我的 EVM 工作正常。 ”所以,我在这里感到困惑:你是否仍然有问题?

    如果您仍然看到 OVP 正在达到、您是否可以添加一些负载并查看是否可以启动以达到稳定运行? 我只想了解导致 OVP 的原因。 如果加载解决了该问题、则是软启动问题。 可以运行一些测试吗?