Other Parts Discussed in Thread: LM5170
主题中讨论的其他器件:LM5170
大家好、
我的直流/直流升压转换器有问题、它将输出端的输入电压24V 升压到28V。 直流/直流转换器包含3个 LM5170。 问题是电压持续上升至31V、达到此电压后、电压下降至27V、并在未连接负载的情况下再次持续上升至31V。 我认为、当电压降至31V 时、是由 HV 端口过压保护引起的、因为该保护设置为31V、但我不知道电压为什么不稳定。 您能告诉我、我应该查看哪一部分原理图? 我认为这可能是由电压补偿环路引起的、但我已经多次重新计算了放大器附近的电阻器和电容器的值、我认为我没有任何故障。 如果你能告诉我,还有什么原因会导致这个问题,我将感谢你提出的任何建议。
提前感谢您、
Erik