This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020:超出引脚额定电压规格

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682626/lm5020-outpin-voltage-rating-spec

器件型号:LM5020

你(们)好

目前、我的客户正在使用以下规格开发 LM5020。

输入规格:20 ~ 34VAC/输出13V/2A

电流最大额定值是一个问题。

在数据表中、除 VIN、VCC 和 RT 之外的所有其他引脚的引脚额定值均为-0.3V 至7V。

据说实际测量结果中5引脚的 OUT 引脚电压测量值大于10V。

由于栅极引脚电压规格通常为20V、客户表示该引脚的数据表值错误。

 我们将向客户提供测量数据。

CH1:输出电压、CH2:VCC 电压、ch3:VIN 电压

我认为、如果 VIN 上升、VCC 应保持在7.7v、如图3所示。

因此、我认为 OUT 引脚电压测量值应低于7V。

我的意见是否正确? 还是实际的数据表错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不是一个错误。 另一种指定最大额定值的方法。 此数据表中的最大额定值表仅列出了输入引脚、这些引脚是可从外部电路接收有源信号的引脚。 OUT 引脚只是一个输出引脚、不应接收有效信号、因此未列出。

    VCC 引脚可以是输入引脚或输出引脚。 您可以向 VCC 提供电压,如反激式拓扑中的电压,其中辅助绕组可以向 VCC 供电以降低内部 VCC 稳压器的功率耗散。 因此、列出了 VCC、其最大额定值为16V。

    希望这能澄清。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    如果是、如何设置 OUTPIN 电压的引脚额定值规格?
    即使数据表中未列出该信息、客户也需要该信息。
    如果它与 VCC 相同、则该文档将需要一个基础。
    因为客户希望以文档为基础。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OUT 引脚电压由 VCC 供电、因此它将看到 VCC 电压、您可以使用相同的额定值。