This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:bq2407x /将允许的温度范围设置为0至45摄氏度

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701658/bq24075-bq2407x-set-allowed-temperature-range-for-0-to-45-degc

器件型号:BQ24075

您好!

我知道 bq2407x 的目标允许温度范围为0至50°C (具有103AT NTC)、但现在客户希望将0至45°C 设置为0至45°C。 您能告诉我在0至45°C 温度下 Rs 和 Rp 的正确设置吗? 或者、请告诉我可以在0至45°C 温度下使用的其他线性充电器解决方案。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很难实现、需要一个高 B NTC、4500k 至5500K。
    最好使用 BQ24075T 器件。 NTC 电路基于电压、具有更大的调节范围。