This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:负 LDO 不适用于我的设计。 我一直看到 V 输出上的电压为0.3V。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681448/lm27762-negative-ldo-is-not-working-for-my-design-i-keep-seeing-0-3-v-on-the--v-output

器件型号:LM27762

我设计用于2个 AA 电池提供+-1.8V 输入电压。

我看到+1.8V 输出时为1.783V、负 LDO 时为0.315V。 PGOOD 信号变为高电平。

当我不提供 EN 时、我会看到相同的电压。 但是、PGOOD 信号的值应该很低。  

我已经使用 EVM 测试了电路的其余部分、以查看负载是否会产生一些问题。 电路的其余部分与 EVM 配合工作正常。

PFB 我的原理图和布局。 请告诉我如何解决这个问题。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、

    感谢您分享您的布局。

    仅启用负输出时、它是否正常工作?

    您是使用电池还是实验室电源进行测试?

    1布局的重大改进是将所有电容器 GND 直接连接回 IC、而不会先向下穿孔。 这个较低的阻抗很重要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我正在使用电池进行测试。
    如果只有 EN-处于活动状态、则负输出不工作。

    底层上有一个接地平面、不应产生低阻抗?

    谢谢
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、

    我建议在使用电池之前使用直流实验室电源进行测试、以克服和调试任何不是由电池内部阻抗引起的问题。

    您能否发布 Vin、OUT-、CPout 和 OUT+的波形? 当您移除负载时、负电压是否恢复? 您还可以在启动时比较电路板和 EVM 上的相同信号(为其供电)。

    与仅倾倒一个短铜平面以将电流返回到 IC 的 GND 相比、向下连接到 GND 平面会产生更高的阻抗。 过孔具有很高的电感。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、

    您的测试是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    很抱歉耽误你的时间。
    我有另一个正在测试的板、两个电压都正常输出。 (分别为+1.789V 和-1.81V)
    因此、我假设第一个电路板有一些焊料或 IC 问题。
    我无法再在第一块电路板上进行测试、因为我在测试过程中切断了一些布线。

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认。