This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:REGOUT 引脚的奇怪行为。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701673/bq76940-strange-behaviour-of-regout-pin

器件型号:BQ76940

大家好、

在过去12个月中、我使用 BQ76940 AFE IC 从事13节锂离子电池 BMS 的相关工作。 由于应用手册和数据表的详细介绍、我设计了一款合适的原型。 一个我无法解决的奇怪问题。 每当我安装新电路板并将其插入电池接头时、REGOUT 引脚会提供9-11V 输出、连接到 REGSRC 引脚的 MOSFET 会爆炸、IC 也会在几秒钟内爆炸。 在 REGOUT 引脚附近的 IC 上形成一个喷雾器。 这以前从未发生过。 有一些原型采用具有相同组件的相同 IC 来实现这一目的、并且运转正常。 以下是我已经尝试过的操作:

-极为小心地组装不同的电路板、仔细检查是否存在焊接缺陷、焊接桥接器等、但无结果。

-添加了一个与 REGSRC 串联的200欧姆电阻器、它导致 IC 立即烧断。

-将 REGSRC MOSFET (Si2302)替换为120V VDS MOSFET (TK72E12N1)、MOSFET 这次没有熔断、但 IC 确实熔断了。 即使使用 Si2302、以前的电路板也能正常工作。

-在角落里哭了几天。 也没有帮助。

原理图和布局位于 Eagle 中、我愿意谨慎地与 TI 分享。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nikesh、
    正如您在评估板(如果您有)和之前的原型中看到的那样、该部件可以正常工作。
    IC 上的喷雾器听起来像是过大的电压进入 IC、导致器件中的电流过大和功率耗散过大。 当然、您的任务是找出原因并纠正问题。 由于您的设计在原理图中可能不是成功的、而是电路板或装配体。 一些可能的原因似乎是:
    REGSRC 下降 FET 的栅极上的电压过大。 这可能会给 IC 带来过多的电压、从而损坏 IC 和 FET。 检查栅极是否已连接、VC5X 网段是否已全部连接(无缺失的滤波电阻器、开路过孔等)。
    FET 反向:检查 FET 封装、确保栅极和漏极不会以某种方式交换、因此它作为二极管反向运行。
    另一种可能的原因似乎是高压网络泄漏或短路到 REGOUT。 一定要检查 PCB 中是否有焊接电桥或电阻。 但是、这并不能立即解释损坏的 FET。
    一种有用的技术可能是去除受损的 bq76940、安装一个良好的下降 FET 并测量电压。