主题中讨论的其他器件: BQ78350、 BQ78350-R1
您好!
我们正在寻找使用 BQ76940开发13S3P/13S5P 电池监控系统、我有相应的设计问题。
1) 1) BQ76940 ll 支持串联和并联电池配置? 示例:10S3P 10节串联电池和3节并联电池。
2) BQ76940支持放电过流(OCD)、放电短路(SCD)、过压(OV)、欠压(UV)和库仑计数器。
BQ76940已经支持 OCD、SCD、OV、UV 和库仑计数器、为什么我们必须使用 BQ78350?
3) 3) BQ78350 (电量监测计)对于 BQ76940是强制性的?
4) BQ76940-如果没有 BQ78350的 bq76940配套器件,我们无法测量库仑计数器?
5) 5) BQ76940 -是否必须使用外部电池平衡? 如果是、则使用被动或主动的电池平衡方法是什么?
6)我们的适配器输出规格为48V 2A、具有保护功能。 2A 足以为48V 6Ah 或48V/10Ah 电池组充电?
请查看我们随附的参考方框图
等待宝贵的回复、
此致、
Rajaneesh