This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672975/bq76940-bq76940

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ78350BQ78350-R1

您好!

我们正在寻找使用 BQ76940开发13S3P/13S5P 电池监控系统、我有相应的设计问题。

1) 1) BQ76940 ll 支持串联和并联电池配置? 示例:10S3P 10节串联电池和3节并联电池。

2) BQ76940支持放电过流(OCD)、放电短路(SCD)、过压(OV)、欠压(UV)和库仑计数器。

BQ76940已经支持 OCD、SCD、OV、UV 和库仑计数器、为什么我们必须使用 BQ78350?

3) 3) BQ78350 (电量监测计)对于 BQ76940是强制性的?

 

4) BQ76940-如果没有 BQ78350的 bq76940配套器件,我们无法测量库仑计数器?

 

5) 5) BQ76940 -是否必须使用外部电池平衡? 如果是、则使用被动或主动的电池平衡方法是什么?

 

6)我们的适配器输出规格为48V 2A、具有保护功能。 2A 足以为48V 6Ah 或48V/10Ah 电池组充电?

请查看我们随附的参考方框图

等待宝贵的回复、

谢谢你。

此致、

Rajaneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajaneesh、
    您的图将不起作用、bq78350-R1不会与其他主机共享 I2C 总线。 虽然可以共享通用 I2C、但在这种情况下、它是专用总线、不得进行其他通信。 如果您想使用监测计、您的 MCU 可以与 bq78350-R1的 SMBus 端口通信。
    关于您的问题:
    1.是的、除了串联电池外、bq76940还将支持并联电池。 监护仪将所有并联电芯视为一个、相同的电压。
    2.如您所述、bq76940具有保护功能。 bq78350-R1提供额外的保护特性、例如过热和欠温、过流充电、更长的时间和校准保护、以及在某些情况下多个级别/时间。 它还提供平衡算法、监测和故障恢复。
    不需要、您无需 bq78350-R1监测计、它通过参数配置提供其功能集。 您可以在 MCU 中实现所需的特定功能集。 MCU 的原因可能是自定义行为、特殊接口或更低的成本。 监测计的原因可能是开发过程更简单。
    4.bq78350-R1电量监测计读取库仑计数器并保持传递的电量信息。 如果不使用监测计、您的 MCU 将需要执行该操作。
    5.您无需对 bq76940使用外部电池平衡、但通过内部平衡、电流较低。 可能需要进行电池平衡来调整 bq76940的泄漏电流和偏移电流、这可能会随着时间的推移影响电池电压。 如果您的系统具有其他负载或温度等不平衡源、您可能需要更高的平衡电流。 您需要的平衡电流大小还取决于您的平衡算法的实现方式以及系统循环频率。 bq78350-R1仅在电池的 IxR 误差应较低时的充电期间保持平衡。 如果您使用 MCU、则可以选择不同的算法并有更多时间进行平衡。 bq76940仅支持被动均衡。 通过 bq76940提供的电压可以实现主动平衡、而主动平衡是一个更复杂且更昂贵的系统。
    6. 2A 适配器将为较大的电池充电,容量较大的电池的充电时间将比容量较小的电池更长。 一般来说、电池的充电电流过高、但电池在充满电时也会有截止电流。 请咨询您的电池供应商、了解您的电池的充电要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好!

    感谢您的友好和快速回复。

    请建议使用最佳方法进行电池监测、包括放电过流(OCD)、放电短路(SCD)、过压(OV)、欠压(UV)和库仑计数器、具有精确值监测的电池平衡。  

    我们的参考方框图如下所示、敬请推荐

    等待宝贵的回复、

    谢谢你。

    此致、

    Rajaneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajaneesh、
    这两种选择都应该能够很好地发挥作用。
    使用设计1、您需要在代码中设计保护限制和行为。 bq76940中提供 OCD、SCD、OV 和 UV、并提供时序。 对于 OCC 和其他限制、您需要从 bq76940读取值并设置限制。 这为您提供了最佳的灵活性、使您能够根据需要获得系统行为。 您还需要设计监测计和平衡算法。 此方法为您提供了最佳的灵活性、例如能够设计平衡以匹配组装后的电池电压。 但这需要编程。
    借助设计2、bq78350-R1将设计保护功能、您只需使用允许的范围内提供的参数对其进行配置即可。 有很多灵活性、但行为在这些限制范围内是固定的。 例如、使用平衡时、它只会在充电结束时进行平衡、而不会在静止时进行平衡。 根据您选择的图表、您的 MCU 编程主要用于显示和/或用户界面、但您仍然可以使用 bq78350-R1中的数据进行自己的监测、而不是使用其监测计计算。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的友好和快速回复。

    请澄清以下疑问

    1) 1)这意味着如果使用设计2并且电池平衡也不在我们的控制范围内、我无法通过 MCU 控制 bq78350-R1。
    2) 2)但 MCU 可以从 bq78350-R1读取数据、而 MCU 可以将接收到的数据用于显示和其他用途?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajaneesh、
    正确、bq78350-R1将是电池控制器。 MCU 将提供用户界面和一些有限的控制、但通常 bq78350-R1算法将按配置运行。 MCU 无法在其设计之外实现 bq78350-R1平衡。
    2.是的、bq78350-R1使 MCU 可以使用电池数据进行其他决策。 有关行为详细信息和沟通信息、请参阅技术参考手册。