请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3705 我的客户表示、当器件检测到看门狗超时时时时、他看到来自 RESET 引脚的9us 复位脉冲。 WDO 输出正在正常响应、但我们的理解是复位输出不应受到看门狗事件的影响。
这是预期行为吗? 什么外部事件可能导致这种情况?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Michael、
随附一些有关此问题的波形。 这些显示了响应看门狗超时的 WDO 和复位输出。 在这些模式下、您可以看到、在 WDO 为低电平后、复位输出变为低电平大约9 μ s。 有趣的是、在复位变为低电平大约100nsec 后、WDO 输出恢复为高电平。 我怀疑 WDI 信号在复位变为低电平时返回高电平、在这之后 WDO 很快变为高电平。 由于无法实现9微秒的复位脉冲、 这必须是来自 WDI 信号的内部毛刺脉冲、或者它们的电路中到 RESET 引脚的某种耦合。
我已经要求使用 WDI 波形、但还没有。