This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3705:看门狗装置故障导致的复位脉冲

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682735/tps3705-reset-pulse-from-watchdog-fault

器件型号:TPS3705

我的客户表示、当器件检测到看门狗超时时时时、他看到来自 RESET 引脚的9us 复位脉冲。  WDO 输出正在正常响应、但我们的理解是复位输出不应受到看门狗事件的影响。  

这是预期行为吗? 什么外部事件可能导致这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其他信息:
    此监控器有两个电路版本可显示此问题。 在 WDO 和处理器之间直接连接的一个电路板上、当 WDO 变为低电平并且复位脉冲开始时、会有1.5秒的延迟。 在另一个在 WDO 之间串联一个10K 电阻器的电路板上、该延迟为3.5s。
    复位恢复为高电平大约100ns、WDO 返回高电平。 这个部件是有道理的、因为复位为低电平将使 WDO 变为低电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    该器件的复位延迟为200ms、在任何情况下、如果延迟为9us。 您能否提供显示 VDD、/MR、/RESET、WDI、/WDO 引脚的示波器捕获?

    这将帮助我们了解发生的情况、并帮助确定问题的原因。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    我尝试获取波形、但我认为您误解了我所描述的内容。 复位延迟不是9微秒。 这是在看门狗超时事件期间看到的复位脉冲的宽度。 问题是、只要 VDD 电压保持在复位阈值以上、在有效的 WDO 超时期间就不应发生复位低电平事件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    随附一些有关此问题的波形。  这些显示了响应看门狗超时的 WDO 和复位输出。 在这些模式下、您可以看到、在 WDO 为低电平后、复位输出变为低电平大约9 μ s。 有趣的是、在复位变为低电平大约100nsec 后、WDO 输出恢复为高电平。 我怀疑 WDI 信号在复位变为低电平时返回高电平、在这之后 WDO 很快变为高电平。 由于无法实现9微秒的复位脉冲、 这必须是来自 WDI 信号的内部毛刺脉冲、或者它们的电路中到 RESET 引脚的某种耦合。

    我已经要求使用 WDI 波形、但还没有。   

    e2e.ti.com/.../tps3705-Reset-investigation.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    我现在看到问题了。 这不是我们以前看到过的问题。 我们可能需要启动客户故障分析流程。 确定是器件还是电路板/配置的一些问题:

    1、发现了多少个单元存在此问题? 此问题是每次发生还是有时发生?
    2.是否使用了已知可以正常工作的设备?
    3.这是一个新的应用程序还是一个在某一点上一直正常工作的应用程序?

    如果有任何敏感信息、请随时通过 michaeldesando@ti.com 直接与我联系

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    这可能是由 PCB 噪声或布局不当造成的。 PCB 是否包含实心接地层? 去耦测量是否正确?

    您能否通过示波器在芯片引脚上捕获窄噪声尖峰?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们发现由于内部复位、处理器正在拉低复位线路。 TPS3705的运行没有问题。 可以关闭此帖子。