请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62421 我使用固定默认输出器件(TPS62421)为系统生成1.8V 和1.2V 电源轨。 在某些低负载情况下、我看到1.8V 输出意外变为高电平、最高可达2.4V。 我正在寻找有关导致此问题的原因的任何建议以及建议的修复方法。 一个想法是、MODE/DATA 引脚在我们的电路中连接高电平、在低负载情况下、在强制 PWM 模式下运行是否会导致此类过压?
下面是一个电路图、对问题的简要说明、以及一个显示此序列的带有注释的示波器图。
- 当我首次为系统加电时、它保持复位状态、并且具有低电流消耗(~100mA)、在此期间、我看到1.8V 输出电压大约为2.4V。
- 当系统复位被释放时、电流增加至~400mA 并且输出电压下降至2.1V。
- 当系统输入电压从其标称值3.9V 降至3.1V 时、我看到输出电压最终变为1.8V、输入电压低于3.1V 会导致输出保持恒定为1.8V。