This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62421:1.8V 稳压器高输出电压

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701729/tps62421-1-8v-regulator-high-output-voltage

器件型号:TPS62421

我使用固定默认输出器件(TPS62421)为系统生成1.8V 和1.2V 电源轨。  在某些低负载情况下、我看到1.8V 输出意外变为高电平、最高可达2.4V。  我正在寻找有关导致此问题的原因的任何建议以及建议的修复方法。  一个想法是、MODE/DATA 引脚在我们的电路中连接高电平、在低负载情况下、在强制 PWM 模式下运行是否会导致此类过压?

下面是一个电路图、对问题的简要说明、以及一个显示此序列的带有注释的示波器图。

  1. 当我首次为系统加电时、它保持复位状态、并且具有低电流消耗(~100mA)、在此期间、我看到1.8V 输出电压大约为2.4V。  
  2. 当系统复位被释放时、电流增加至~400mA 并且输出电压下降至2.1V。
  3. 当系统输入电压从其标称值3.9V 降至3.1V 时、我看到输出电压最终变为1.8V、输入电压低于3.1V 会导致输出保持恒定为1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zachary、

    我很高兴为您提供支持。

    您的输入电压运行方式似乎非常奇怪、因此我想了解它是效果还是可能是确定问题原因的一个线索。 因此,问题如下:
    -如何生成 Vin?
    您在哪个点探测它?

    我注意到的另一点是、您使用的是与数据表建议的22uF 电容器并联的100uF 电容器。 输出电容器过大可能会导致反馈环路误操作。
    您是否可以尝试删除它们并共享波形? 您是否可以测量负载电流、而不是输入电流、两者都是最佳的?
    -您连接到1.8V 节点的是什么?负载应该是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emmanuel、感谢您的回答。 我今天不在实验室、因此必须稍后尝试您建议的硬件更改。

    VIN 是通过将我们的系统与我们无法控制的现有硬件相连来生成的。 这是系统关闭时斜升速度非常慢和行为异常的原因。 现有硬件具有用户可调节的修整设置、这就是我在波形结束时降低电压的方式、但目的是始终将修整设置保持为最大值。 我认为在使用台式电源时会出现相同的过压情况、但我将使用示波器图对此进行验证。 我正在探测 TPS62421稳压器输入之前的 Vin。

    我还将尝试移除100uF 电容器、以查看是否有过量电容导致这种情况。 我也可以获得1.8V 电流消耗、但它可能必须是一个或另一个、不确定我是否可以访问电流探头上的第二个削波。 1.8V 节点为微控制器、FPGA、RAM 和各种相关组件供电。 我希望负载在500mA 范围内、但随着软件的改变、电流消耗也会改变、因此未完全将确切负载固定在下电压。

    -Zach