This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5035:基于 LM5035的半桥电压 III 类补偿 DCDC 电源的波特图异常

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701808/lm5035-bode-diagram-abnormalities-of-dcdc-power-supply-for-class-iii-compensation-of-half-bridge-voltage-based-on-lm5035

器件型号:LM5035

你好
我模拟了您的 LM5035开发板、并制作了36V 输入单路12V 输出半桥直流/直流电源、纯电压反馈、III 补偿器。
我测试了产品的时域功能是否稳定、但产品的波特图异常、如下所示:

波特图设置的扫描范围为100Hz 至200kHz。 然而、在100Hz 至1kHz 范围内不存在振幅曲线。 从1kHz 到100kHz、振幅基本上为0dB~1dB。 这通常在低频振幅频率曲线中是异常的。 幅值将为几十 dB、每十倍频降低-20 dB/十倍频。
我在同一测试装置上测试了另一个基于 LM5035的双输出产品。 波特图是正常的、如下所示:

我非常困惑、同一测试环境、同一网络分析器、同一句子电阻的两个电路、为什么第一个电源出现异常波形?

期待您的帮助!谢谢。

此致

ZJYL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoujiangyilang、

    您能否提供有关在每种情况下如何准确测量波特图的详细信息。 理想情况下、这将包含一个显示信号注入点和两个信号测量点的原理图。

    结果显然不正确、因为正如您指出的那样、III 型补偿器应在低频下充当积分器。

    由于 观察到的信号幅值较低或存在其他信号、频率响应分析器可能难以进行有效测量。

    我的建议是使用示波器观察频率响应分析器观察到的信号、然后您应该能够了解为什么它无法产生有效结果。

    但愿这对您有所帮助

    Joe Leisten