请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5165 您好!
目前、我们正在 使用 TI 的 LM5165开关稳压器验证新电路板。
在首次浪涌测试后、我们注意到两个滑动稳压器均在1kV 的测试电压下变暗。 两个开关稳压 器连续受到25V 压敏电阻和两个30V TVS 二极管的保护。
我们在浪涌期间拍摄了一些示波器图片、并对其进行了最大切记 电压仅为40V。 LM5165的设计电压一直保持在65/8V。 因此、该器件通常不会出现问题。
在输出侧、我们有220µF μ F 范围内的大量电容。 当输入电压降至零后输出电压可用时、该器件是否存在问题。
我们还使用100pF 的前馈电容。 在浪涌期间、您是否看到该组件存在任何问题?
此致、