This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5165:LM5165 /浪涌问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683071/lm5165-lm5165-surge-issues

器件型号:LM5165

您好!

目前、我们正在 使用 TI 的 LM5165开关稳压器验证新电路板。

在首次浪涌测试后、我们注意到两个滑动稳压器均在1kV 的测试电压下变暗。 两个开关稳压 器连续受到25V 压敏电阻和两个30V TVS 二极管的保护。

我们在浪涌期间拍摄了一些示波器图片、并对其进行了最大切记 电压仅为40V。 LM5165的设计电压一直保持在65/8V。 因此、该器件通常不会出现问题。

在输出侧、我们有220µF μ F 范围内的大量电容。 当输入电压降至零后输出电压可用时、该器件是否存在问题。

我们还使用100pF 的前馈电容。 在浪涌期间、您是否看到该组件存在任何问题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    很高兴您可以发送原理图或完整的 LM5165快速入门计算器文件(可从 LM5165产品文件夹下载)。

    通常、如果输入电压低于输出电压、则会有一条从输出到输入的电流路径通过高侧 MOSFET 的体二极管。 输入电压是否快速转换为0V? 如果是、则必须测量输入端产生的电流。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hei Tim、  

    感谢您的快速响应。  

    下面的原理图表示了我们的设计、除了 R1旁边的一个外、我们使用的是100pF 电容器。

    我们在两条线之间以1kV 的电压进行了测试。 浪涌行为和特性由 EN 61000-4-5给出。 (µs Ω 范围)。

    此致、  

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Martin。

    是否有 TVS 来钳制输入浪涌? 我还建议使用输入 LC 滤波器来衰减 LM5165 VIN 引脚上的输入电压压压摆率。

    此致、
    Tim