This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61060:VFB

Guru**** 2563760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681337/tps61060-vfb

器件型号:TPS61060

您好!

我知道当 ILED 为高电平时 VFB 为250mV (典型值)。

在2.1Ω 原理图中、我认为 ILED 应该为120mA (0.25V/μ s)、但实际上 ILED 是200mA、VFB 是0.43V。

这是否正常工作?

如果是、请告诉我这种行为的机制。

如果否、这种行为是由什么引起的?(占空比是否太小?)

此致、

Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    如果器件正常运行、则 VFB 在0.25V 至0.5V 之间的唯一方法是将 ILED 连接至高电平(启用亮度控制)、并将短低脉冲注入 ILED 引脚以控制亮度。 有关更多详细信息、请参阅第8.4.2节"数字亮度控制(ILED)"。

    我还没有尝试过使用这款具有如此高电流的器件。 您使用的是哪种 LED? 红色 LED? 正向电压看起来非常低、流过200mA。  您可以尝试使用较高的 Rs 值并查看器件的行为。

    我正在获取 EVM 以尝试您的配置、但获取您使用的 LED 类型时可能会遇到问题。

    此致

    H L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HL-San、

    感谢您的支持。

    这个问题已经解决。
    原因是什么占空比控制信号速度太高(100kHz)。

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    感谢您的反馈。 顺便说一下、当您提到"占空比控制信号"时、这是哪个信号、它应用于器件的什么位置? 我在原理图中没有看到任何外部控制信号。

    此致
    H L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    如果您没有其他问题、我将关闭此案例。

    此致
    H L