请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61060 您好!
我知道当 ILED 为高电平时 VFB 为250mV (典型值)。
在2.1Ω 原理图中、我认为 ILED 应该为120mA (0.25V/μ s)、但实际上 ILED 是200mA、VFB 是0.43V。
这是否正常工作?
如果是、请告诉我这种行为的机制。
如果否、这种行为是由什么引起的?(占空比是否太小?)
此致、
Kuramochi