请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R1 主题中讨论的其他器件: BQ40Z50、 BQ30Z55、 BQSTUDIO
三天放松模式下、BQ40Z50-R1 RSOC 从80%跃升至65%。这不是其他解决方案的问题 BQ30Z55、它们使用相同的电池。附件是 GG file.e2e.ti.com/.../BQ40Z50_2D00_R1_2D00_LS2600_2D00_4S5P_2D00_13000mAh_2D00_14.4V_2D00_1_2D00_2018_2D00_5_2D00_30_2D00_300mA.gg.rar