This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:放松模式下的 BQ40Z50-R1 RSOC 跳转

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701375/bq40z50-r1-bq40z50-r1-rsoc-jump-in-relax-mode

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50BQ30Z55BQSTUDIO

三天放松模式下、BQ40Z50-R1 RSOC 从80%跃升至65%。这不是其他解决方案的问题 BQ30Z55、它们使用相同的电池。附件是 GG file.e2e.ti.com/.../BQ40Z50_2D00_R1_2D00_LS2600_2D00_4S5P_2D00_13000mAh_2D00_14.4V_2D00_1_2D00_2018_2D00_5_2D00_30_2D00_300mA.gg.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否还可以获得显示问题的 bqStudio 日志文件?
    我能想到的 bq30z55和 bq40z50-R1之间的唯一区别是、温度变化超过5deg 会导致在 bq40z50-R1的情况下重新模拟容量。 这可以在张弛期间重新调整 RSOC、但日志文件将有助于找出此问题的原因。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在25度的温度下放松身心,画面显示在一天三天之内,是否有其他参数设置 会影响它?