This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53631:在较低温度下启动失败

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680248/tps53631-start-up-fails-at-lower-temp

器件型号:TPS53631

您好!

TPS53631 PWM 在较低温度测试中启动时停止。 下面是问题发生时的波形。

在停止前、开关频率似乎更快、CSP 电压增加。  

此电源用于 DDR 存储器。 当开关频率更快时启用 VTT 稳压器。

在本例中、VR_FAULT 未置位。 是 CSD95372。 我需要解决这个问题。 请告诉我 TPS53631的工作原理是这样的?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    您能否连接到 PMBus 引脚并在启动时获得故障窗口的快照? 这可以帮助我们深入了解此错误期间发生的情况。

    此外、当您说 VR_FAULT#引脚未置位时、它是否会在整个时间内保持高电平、还是一直保持低电平? 最后、VR_RDY 信号是否在启动期间变为高电平?

    谢谢、

    Carmen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carmen - San、

    下面是发生问题时的 PMBus 条件。

    VR_RDY 变为高电平一次。

    VR_FAULT 保持高稳定。

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,

    非常感谢您再次发送该数据。 我正在与其他一些应用工程师一起查看、并将尽快向您提供反馈。

    谢谢、

    Carmen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    您能否将启动压摆率更改为低于当前设置的值? 如果问题以较慢的速度消失、将有助于找出根本原因。

    此外、如果您可以与我分享原理图、因为我可以检查任何可能不好的东西、这也会很有帮助。 最后、使用 VOUT、CSP1和 TAO 进行示波器拍摄会让光线投射到现在的情况中。

    谢谢、

    Carmen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carmen - San、

    我将原理图离线发送。 请检查一下。 关于您的请求、我稍后会告诉您。

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Carmens-San、

    我们可以测量附加结果的 VOUT、CSP1和 TAO 波形。 压摆率测量将在稍后更新。

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,

    我通过电子邮件向您发送了一些有关原理图的备注。 它们可能有助于解决该问题。 但是、以较低的压摆率进行测试也可能会有所帮助、因此请确保仍运行该测试。 为了保持组织有序、我们可以切换到电子邮件、如果您需要、请离开 E2E。 如果是、请单击 Resolved (已解析)、我们将使其脱机、否则我们可以在此处进行通信。

    谢谢、

    Carmen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carmen - San、

    我们尝试了较慢的压摆率通电、但出现了问题。 压摆率从20V/m 更改为5V/m

    到目前为止、较慢的 VTT 上电压摆率有助于 解决此问题、但我们想确认 是什么 让 TPS53631停止工作。

    在我们 知道 停止机制的情况下、我们无法确定这个较慢 的 VTT 压摆率是否真正有效。  

    我们正在努力改变您的建议。 它仅在室温下完成。 不确定如何在低温下工作。

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carmen - San、
    更改补偿电路后、在-10个功率周期的-10C 下不会发生任何问题。
    如果我们知道发生了什么、然后停止、那将会很有帮助。
    存在故障信息、较慢的压摆率加电不起作用、补偿电路修改有效、较慢的 VTT 加电有助于实现。
    我想 TPS53631使用的相位裕度更小、温度更低、相位裕度更小、VTT 上电会触发振荡。 VOUT OV 和 UV 故障可能会因振荡而导致。
    如果我的猜测是正确的、正确的相位裕度设置和更少的 VTT 导通电击可防止振荡。
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    如果补偿变化已经解决了启动问题、那么我会说最初的根本原因可能是相位裕度较差、温度范围内会变得更糟。 如果稳定性从一开始就微不足道、那么启动时可能会发生振荡或过冲、从而导致故障。

    如果您能够测量在室温和低温条件下使用旧补偿和新补偿测量波特图、则会显示增益和相位曲线的变化。

    谢谢、

    Carmen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carmen - San、
    感谢您的评论。 客户询问 TI 是否可以进行波特图仿真。 我不确定我们是否有模型。
    我们是否有用于仿真 TPS53631波特图的环境? 如果是、请让我们对此进行讨论。 如果没有、我会告诉客户、由于环境问题、很难解决。
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,

    遗憾的是、没有可用于运行仿真的 TPS53631 Simplis 模型。 如果客户有网络分析器、他们可以使用以下应用手册中的步骤生成自己的波特图。

    www.ti.com/.../snva364a.pdf

    谢谢、

    Carmen