This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985-N:3.3V 稳压器的低电压输出

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, LP2985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697782/lp2985-n-low-voltage-output-for-3-3v-regulator

器件型号:LP2985-N
主题中讨论的其他器件:ADS1299LP2985

您好!

我设计并制造了以下电路:

easyeda.com/editor

在这里、我使用 LP2985 LDO 以3.3V 为 ADS1299供电、LDS 的输入电压为5V。 但是、我遇到了输出电压问题。 它通常浮动在1.5-1.7V 左右、而不是3.3伏。

我已经使用许多不同的电容器测试了电路、包括1uF 至10uF 范围内的钽和陶瓷电容器、并且所有这些电容器都有问题、某些值(1uF)会导致超过4V 的电压不稳定。

我还尝试通过仅在电路板上放置 LDO 和输入、输出和旁路电容器来隔离该问题、但使用了类似的 resumld。

我有什么问题吗? 设计错误吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felipe、

    很遗憾、我无法看到您的电路。  您能否发布您尝试显示的内容的屏幕截图?

    为了帮助您进行调试、您能否提供输入、输出和开/关的示波器截图?

    请确保您的电容器符合数据表图22中所示的 ESR 要求:

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、感谢您的快速回复。

    我在 IN 和 ON (互连)和 OUT 上附加了我的测量值图片。 还显示了所附电路的图像。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法在此处上传图片

    drive.google.com/.../view
    drive.google.com/.../view
    drive.google.com/.../view
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felipe、

    感谢您提供原理图和示波器截图。 我看不到您的原理图有任何问题。 由于您显示了 Vin 和 Vout 的单独示波器截图、您能否确认 Vout 处于1.72V 时 Vin 始终为5V?

    如需您的未来知识、请访问以下链接、了解如何在 E2E 论坛上正确附加图像:
    e2e.ti.com/.../149.4-3-inserting-an-image-on-e2e

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它始终处于5V 和1.72V。 在我的其中一项测试中、我得到了3.3V 的值、然后再次降至1.7V。 我无法复制此结果以发送图片。 我还尝试将稳压器安装在单独的电路板上、其中5V 来自稳压直流电源、但结果相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felipe、

    这很奇怪。 在具有可生成5V 输入的工作台电源的单独电路板上、您的负载条件是什么? 您能否进行目视检查以确保旁路引脚周围没有意外短路或电流路径、例如残余磁通?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个非常奇怪的问题。 我尝试了重新焊接并替换了 IC、但没有成功。
    为了解决这个问题、我不得不更改兼容 IC (NCP511SN33)、该 IC 工作正常、无需更改任何其他内容。
    我想知道其他 IC 有缺陷。