请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP2985-N 主题中讨论的其他器件:ADS1299、 LP2985
您好!
我设计并制造了以下电路:
easyeda.com/editor
在这里、我使用 LP2985 LDO 以3.3V 为 ADS1299供电、LDS 的输入电压为5V。 但是、我遇到了输出电压问题。 它通常浮动在1.5-1.7V 左右、而不是3.3伏。
我已经使用许多不同的电容器测试了电路、包括1uF 至10uF 范围内的钽和陶瓷电容器、并且所有这些电容器都有问题、某些值(1uF)会导致超过4V 的电压不稳定。
我还尝试通过仅在电路板上放置 LDO 和输入、输出和旁路电容器来隔离该问题、但使用了类似的 resumld。
我有什么问题吗? 设计错误吗?
提前感谢