This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:BQ40Z60 - VSYS 输出不稳定

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701421/bq40z60-bq40z60---unstable-vsys-output

器件型号:BQ40Z60

你(们)好  我需要一个应用电路的电池充电模块、并使用 BQ40Z60EVM 和数据表制作了电路和电路板。

几次错误后、充电电路正常工作、但 VSYS 在仅使用没有 VAC 的电池运行时过于不稳定。

VSYS 电压(12V)由 DMM 测量。 但是、如果我使用12V 电流源连接负载、VSYS 上的电压将在0和12V 之间来回变化。

应该来自电感器的刺痛声会在电路中听到。

我附加了日志文件和 gg 文件。 如果有人有任何可能的原因、请告诉我。

e2e.ti.com/.../20180621.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    gg 文件似乎没有任何问题、因此让我看看您的另一篇文章中的原理图、看看是否有任何问题会导致此问题。
    此致、
    Swami