请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z60 你(们)好 我需要一个应用电路的电池充电模块、并使用 BQ40Z60EVM 和数据表制作了电路和电路板。
几次错误后、充电电路正常工作、但 VSYS 在仅使用没有 VAC 的电池运行时过于不稳定。
VSYS 电压(12V)由 DMM 测量。 但是、如果我使用12V 电流源连接负载、VSYS 上的电压将在0和12V 之间来回变化。
应该来自电感器的刺痛声会在电路中听到。
我附加了日志文件和 gg 文件。 如果有人有任何可能的原因、请告诉我。