This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z75:在某些工作模式下、BQ20Z75是否强制 SMBC 引脚为低电平?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697715/bq20z75-does-bq20z75-force-smbc-pin-low-in-some-working-mode

器件型号:BQ20Z75

你(们)好

BQ20Z75中使用 SMBus 与 MCU 进行通信。

在我的客户系统中、在某些情况 下、在客户写入 BQ20Z75寄存器后、客户需要等待几毫秒、然后他们可以读取 BQ20Z75的写入寄存器。

在这几毫秒内、SMBC 引脚被拉至低电平、客户说 MCU 不轮询该引脚为低电平、因此他认为 BQ20Z75轮询该引脚为低电平。

在我看来、在这个 SMBus 系统中、MCU 是主器件、BQ20Z75是从器 件、SCL 信号由主 MCU 控制、BQ20Z75的 SMBC 引脚只是接收时钟信号。

那么、我需要您确认 BQ20Z75是否在某个工作模式下强制 SMBC 引脚为低电平?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题将在接下来的几天由我回答、请耐心等待我回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    我咨询了我们的 FW 工程师。 否、在任何情况下都不会强制该引脚为低电平。