This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ34002:CLK 引脚上的 EXT SYNC、频率不在400-600或700-900之间

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ34002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699195/lmz34002-ext-sync-on-clk-pin-with-frequency-not-between-400-600-or-700-900

器件型号:LMZ34002

您好!

我想使用 LMZ34002在 大约 0.5A 的电流下产生-9V 输出。 它包含在的电路板上有许多其他 DCDC 转换器、所有这些转换器都有一个 SYNC 或 CLK 引脚连接到625kHz 外部时钟。 虽然该值不是数据表中提到的选项中包含的值(400-600或700-900 kHz)、但它介于这2个范围之间且相对接近600 kHz。 是否仍然可以将 LMZ34002同步到此625kHz 时钟? 如果是、应将其编程为(400-600或700-900)的频率范围? 如果没有、超出范围频率将如何影响转换器的性能?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以针对您的应用同步到625kHz。 让我看看这些限制并回复。 此应用的输入电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    输入电压为5V 至19V  

    感谢您的回复、

    LG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    625kHz 可以满足您的工作条件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katelyn、您好!

    感谢您的澄清-数据表还显示了外部时钟同步的示例、这让人感到困惑:

    数据表还显示、RT 引脚应通过93.1k 电阻(400-600kHz)或短接(700-900kHz)连接到 A_VOUT。 如果我想将 LMZ34002同步到625kHz、我应该实施哪种选项?

    谢谢、

    LG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 J、

    很抱歉这个令人困惑的帖子。 我对另一台设备有疑问、最终将这两个帖子合并在一起...

    感谢您的澄清。 数据表还显示、RT 引脚应通过93.1k 电阻(400-600kHz)或短接(700-900kHz)连接到 A_VOUT。 如果我想将 LMZ34002同步到625kHz、我应该实施哪种选项? 我要显示的屏幕截图是:

    由此给您带来的不便、我们深表歉意、

    LG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、我建议在 RT 引脚和 A_VOUT 之间放置一个43.2kΩ Ω 电阻器。 当不存在 SYNC 信号时、该值将开关频率设置为625kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了、谢谢! 是否有用于获取43.2k 电阻器值的图形或公式?