您好!
我想使用 LMZ34002在 大约 0.5A 的电流下产生-9V 输出。 它包含在的电路板上有许多其他 DCDC 转换器、所有这些转换器都有一个 SYNC 或 CLK 引脚连接到625kHz 外部时钟。 虽然该值不是数据表中提到的选项中包含的值(400-600或700-900 kHz)、但它介于这2个范围之间且相对接近600 kHz。 是否仍然可以将 LMZ34002同步到此625kHz 时钟? 如果是、应将其编程为(400-600或700-900)的频率范围? 如果没有、超出范围频率将如何影响转换器的性能?
谢谢、