This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2384:TPS2384;PD 检测功能测试结果、器件是否支持 PoE

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2384, TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681705/tps2384-tps2384-pd-detection-function-test-result-with-device-for-or-not-for-poe

器件型号:TPS2384
主题中讨论的其他器件: TPS23861

你(们)好、Penny

我们还面临使用 TPS2384进行 PD 检测的类似症状。

如前所述、PI 中的并联电容不得超过0.15uF、但 TPS2384 EVM 中的值为0.22uF。

您可以帮助检查此值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 吕明:

    0.15uF 电容规格在 PD 侧。 在 PSE 侧、检测期间的输出电容最大值为0.52uF。 谢谢。  

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Penny

    我们发现有一种症状、即在将该并联电容器设置为0.22uF 时、TPS2384无法检测到 PD IC Si3402-B。

    捕获如下:

    将该电容器更改为0.1uF 时、可以检测到 Si3402-B 并按如下方式进行捕获

    这些捕获都处于 ALT-A 模式。

    参考 其他 PSE IC EVB、建议该电容为0.1uF。

    您能否帮助检查使用0.22uF 是否存在兼容性问题?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个问题是 IEEE802.3af 将最小退避时间定义为2秒。 这是否意味着 TPS2384应设置为 ALT-B 模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 吕明:

    端口电容为0.22uF 时、检测结果是什么?PD 侧的端口电容是什么? 如果端口电容过高、可能会误导 TPS2384获取错误的检测结果、因为 TPS2384依靠端口阻抗将检测电压从8.8V 降低到4.4V。 端口上的大端口电容可能会导致检测算法被欺骗。  

    至于退避时间、IEEE 标准为 Alt A 和 Alt B 规定了不同的时序要求。在标准中、它显示了不同的时序要求

    "如果使用替代 A 执行检测的 PSE 检测到无效签名、则应在第一次检测尝试开始后在短于 Tdbo min 的时间内完成第二次检测。"

    "使用替代 B 执行检测的 PSE 可能无法检测到有效的 PD 检测特征。 发生这种情况时、PSE 至少会按照表33–11中的规定后退以执行 Tdbo 操作、然后再尝试另一次检测。"

    您可以配置 Alt A 或 Alt B

    此外、我想了解您为何为您的应用选择 TPS2384?  我们有 TPS23861、这是一款支持更好的较新器件。 您可以考虑使用 TPS23861继续。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Penny

    在 PSE 端口电容= 0.22uF 的情况下、PSE 持续检测 PD、如上图所示。 在 PSE 端口电容= 0.1uF 或0uF 的情况下、它可以检测到 PD。 PD 侧的输出电容为0.1uF。

    2.如果我们将 POE 类型设计为备选 A、我们是否可以在备用 B 模式下设置 TPS2384关闭时间?

    3.这是一种较旧的产品。

    4.我们还检查了其他供应商(Maxim、Micro-SEMI、Silicon Lab)和 TI TPS23861中的 PSE 参考电路、输出电容为0.1uF、您能不能帮助检查 TPS2384建议使用0.22uF 输出电容的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 吕明:

    设置 Alt A 或 Alt B 基本上就是设置后退关闭时间。 如果您在 Alt A 模式下设计硬开关、则不应使用违反 IEEE 标准的 Alt B 回退时间。 对于端口电容器、我必须咨询我们的设计团队。 BTW、您是否尝试将 TPS2384EVM 连接到 PD 板? 当我们将 TPS2384EVM 与 TI PD 板(输入电容为0.1uF)连接时、我们没有发现任何问题。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Penny

    我们尝试将 TPS2384EVM 连接到此 PD 器件、但症状相同。

     TI 设计团队是否提供任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Penny
    我在论坛中看到了另一个问题: e2e.ti.com/.../682982
    您提到了 TPS2384和 TPS23861之间存在检测机制差异。
    是否有关于强制电压和电流模式的更多说明或文档?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 吕明:

    我们在数据表中有相关说明。 基本上、TPS23861拉取160uA 和270两次电流、然后根据 Δ V/Δ I 计算电阻 TPS2384提供4.4V 和8.8V 两次电压、测量电流并计算电阻。 TPS23861具有更强大的检测方法。 谢谢。  

     此致、

    一分钱